在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
建材机械行业解决方案
搜索产品
搜索产品
建材机械行业解决方案
 
 
 

建材机械行业解决方案

 
 

面临的挑战

在当前国际贸易分工的格局下,中国已经是机械制造业生产及出口的大国,然而在新机型不断涌现并且产销两旺的繁荣景象之下,却也难掩部分尴尬现实:产品以中低端为主,高端设备主要还是从国外引进;同质化现象严重,缺乏核心竞争力;高能耗、低利润……

随着全球经济一体化的深入,加之国家产业升级和节能减排政策的持续推进,OEM( 原始设备制造商)对于机器设备在性能提升、成本优化以及降低能耗等方面的需求也日益迫切,他们期待能有更加高效的自动化解决方案引领“中国制造”突破瓶颈。

icon 在整个机器生命周期面临的挑战:

  • 从开始就具有创新和竞争力, 加速实现“从概念到设计”
  • 优化生产流程以提高产能
  • 通过寻找新的市场机会来提高业务,以最小的风险进入国际市场
  • 最大化机器的连续运行,优化工作现场调整成本,在保持最终用户满意的前提下提高利润

icon 如何应对挑战? 

 

业务的增长:

利润的增长:

  • 创新的机器
  • 提升机器性能
  • 降低综合成本
  • 缩短产品上市准备期
   

我们的解决方案

作为全球能效管理专家,施耐德电气结合在系统设计、自动化、过程控制和能效管理等方面的经验,为建材机械行业的用户打造了高品质的整体解决方案。

不仅能够满足您的生产需要,而且完美地解决了工程和维护问题,使您将更多精力专注于核心业务领域,顺利实现目标。

icon 整合的系统工具

我们的整体解决方案是基于一整套综合工具,可以来优化设计、监控和管理,帮助您达到最大生产率。这些工具采用了市场最优性能的组件和软件,能够确保您的设备可靠、稳定、高效。

icon 开放的通讯网络

基于TCP/IP的系统为企业的各个环节提供了最大程度的开放和透明。以太网扩展了组件范围,从而简化了您的总体基础设施通讯,同时通过企业级通讯确保了信息的连贯,简化了工厂系统的集成。

icon 您还在为过多的设计工作烦恼吗?

我们的自动化系统及机械行业专用功能模块都经过了检测和验证。从设计到调试阶段,这些成熟的解决方案都能够节省您的时间。

icon 您还在进行不必要的重复劳动吗?

通过我们的系统设计工具和专业功能模块库,您可以在创建新项目及进行自动化改造或扩展的过程中充分利用已有的最佳实践成果。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接