在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

睿易成功案例:多功能立式包装

 
 

设备图片

duogongnenglitibaozhuang1 

基本信息

  •  行业:包装
  •  机型:立式包装机

机器及工艺描述

  • 立式包装机适用于包装各类粉末、颗粒、片剂等物体,例如药片,食盐等物品;
  • 立式包装机包装过程中通过材料拉伸进给装置进行进给,塑料薄膜经过薄膜圆筒形成筒状,经过热纵封装置封住侧面,同时包装物注入到袋中,横封机构根据色标光电检测装置剪切包装长度和位置.

工作原理

duogongnenglitibaozhuang2

动作流程

  •  1. 拉膜伺服色标定位,拉膜伺服通过普通程序触发启动,当碰到色标时进入启动,当碰到色标时进入输入点事件中断。
  •  2.  当拉膜电机完成定位后,纵封电磁阀开始工作闭合同时横切伺服开始闭合。纵封电磁阀压合时间到达后自动分离。
    其中横切的控制原理是外部位置模式控制在接近压合之处时碰到接近开关后转换到扭矩模式。从而控制压合的力道。
    通过时间延时横切刀电磁阀开始工作,压合时间到达时切刀和横封伺服电机同时分开,进入下一个工作流程。

睿易控制方案架构

duogongnenglitibaozhuang3 

睿易控制方案架构

 

duogongnenglitibaozhuang4


睿易控制方案架构

  • HMI: GXU3500
  • PLC:  TM200C40U
  • 伺服:LXM26B07LF3A
             LXM26B15MM2A


产品特性:关键的自动化控制技术

  •  通讯应用:通过通讯扩展模块TMCR2SL1对伺服进行Modbus通讯,对伺服状态进行监控
  •  定位控制:ME200晶体管输出型号内置2路100KHz高速脉冲输出对LXM26伺服进行定位

解决方案:遇到的关键问题及解决方法

  • 问题1:伺服频繁启停,需要高响应性
    解决方法:LXM26伺服具有高响应带宽
  • 问题2:色标模式下,PLC需要高速响应使伺服停下
    解决方法:ME200自带touchprobe功能块,此功能块用于在探测器输入上激活触发事件。此触发事件可用于记录轴位置和/ 或启动缓冲的移动

客户价值:睿易产品的优势

  •  全系列产品带图层:耐环境能力大幅提升,设备寿命提高
  •  不上电上下载程序:更新维护方便,效率提升
  •  全面覆盖的销售服务网络:快速响应客户需求
  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接