在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

睿易成功案例:正反标贴标机

 
 

设备图片

zhengfanbiaotie

 

基本信息

  • 行业:包装
  • 机型:正反标贴标机

机器及工艺描述

  • 机器用途:实现在产品正反面和颈部自动贴附不干胶标签、不干胶膜。
  • 关键工艺:贴标保证贴标准确、贴标机稳定、安全可靠、高效。

睿易控制方案架构

zhengfanbiaotie 

机器性能关键指标

 
  • 贴标速度:600瓶/小时
  • 贴标精度:±1mm (不含产品、标签误差)

产品特性:关键的自动化控制技术

  • 通讯应用:Modbus
  • 定位控制:MC_MoveVel_PTO,MC_MoveRel_PTO,MC_TouchProbe_PTO

解决方案:遇到的关键问题及解决方法

脉冲方式控制伺服,MODBUS通讯方式控制ATV12变频器;伺服1贴瓶子的正反标签,伺服2贴瓶子的颈标;有瓶检信号后经过设定的时间伺服开始走速度模式,有色标信号后伺服走一个位置模式;该位置模式走的长度调整预出标的位置。使用的是PLC的MC_TouchProbe_PTO功能块,色标信号接PTO功能的探测器上。

问题1:当传送带高速的时候,如果位置模式设定走的长度小的时候会连续出标。
解决方法:调整色标传感器的位置,使位置模式走的长度处于一个较大值,在该值的基础上增加减小用以调整预出标的位置。

客户价值:睿易产品的优势

  • 完善的睿易设备配套系统,根据客户的需求定制, 从售前、售中、售后等全方面满足客户需求体验。
  • 用睿易PLC 、触摸屏、伺服、变频器、标准传感器等成套电控系统控制,人机交互界面全中文注释和完善的故障提示功能、操作教导功能,以及睿易系列的防护涂层设计,使设备在使用中操作方便,维护简单,真正做到安全、可靠、高效。
  • 成型后的贴标机精度高、稳定性好,贴标合格率可达100%,避免人工贴标、贴膜效率低下,贴附歪斜,起泡和褶皱,贴附位置不规则等一系列问题;有效降低产品成本,提高产品标识美观度,提升产品竞争力,相比其它的品牌选择,客户更乐于接受性价比高的睿易产品系列。
  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接