在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


PLC选型工具


 
 
 

MachineStruxure 选型工具(Windows版)

 
 

文件参考:MSX 选型工具
文件类型:Software – Released
描述:该MachineStruxure Configurator 是一个简单易用的选型工具,它可以通过简单的点击Modicon M221,M241,和M251以及相关的扩展模块TM3和TM4 I/O 来配置整体的构架。同时,一个助手将会指导您构建架构,而且会基于现有的M238 和Twido控制器提出利用Modicon M221, M241和M251控制器的替换解决方案。

更多信息

文件语言:英语、俄语、土耳其语、意大利语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、中文
文件日期:04/06/2014
版本:1.0
修订:1.0.8.0

相关产品范围

产品适用范围:可编程控制器- Modicon M221,可编程控制器- Modicon M241,可编程控制器- Modicon M251 ,Modicon TM3,SoMachine。

文件下载

 
 
 

MachineStruxure 选型工具(iOS版)

 
 

By Schneider Electric SA
打开 iTunes 购买下载 apps。
类别:Productivity                                       
更新:2014.6.17
当前版本:1.0.8.0                                        
大小:65.6 MB
语言:英语                                                   
提供者:Schneider Electric SA
描述:适用于 Modicon M221, M241 and M251 控制器
兼容性:要求 iOS 5.0 及更高版本。兼容 iPad。

1.0.8.0 版本更新内容

电流损耗值( 24 V I/O bus 和 5 V TM3 bus 中)现在和SoMachine 和 SoMachine Basic 中显示的值保持一致。当滚动长列表时,列表中的选项不再因此而发生改变。在所有扩展下拉菜单中,长条目文本现在是可见的,不需要水平滚动。

 
 
 

MachineStruxure 选型工具(Android版)

 
 

描述:适用于 Modicon M221, M241 和 M251 控制器
更新日期:2014年6月4日                                 
大小:36M
安装次数:100-500次                                        
当前版本:1.0.8.0
Android系统版本要求:3.2及更高版本           
内容分级:未分级
警告:该内容尚未分级,分级的应用可能包含仅适合成人受众的内容    了解详情
权限:查看详情                                                 
举报:举报不当内容         
提供者:Schneider Electric Global

新版本的更新内容

  • 电流损耗值( 24 V I/O bus 和 5 V TM3 bus 中)现在和SoMachine 和 SoMachine Basic 中显示的值保持一致。当滚动长列表时,列表中的选项不再因此而发生改变。在所有扩展下拉菜单中,长条目文本现在是可见的,不需要水平滚动。

文件下载

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接