在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德HMI
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德HMI
                                                    施耐德HMI应用领域有建筑、制药机械、HVAC、纺织机械等方面。施耐德HMI产品的开放性很好,内置许多驱动,可扩展性也很强,施耐德HMI产品不仅只是和施耐德的控制产品相配套的使用,而且还能和其他公司的产品整合使用,这也就是使用施耐德产品的一大优点。随着大型实时数据库的成熟、网络通信技术的日益提升,以及集群等计算机技术的进一步发展,HMI已不仅限于之前简单的状态显示和界面提供,而是逐步整合更强大的功能,如:对海量数据的过滤、隔离、汇总、分析和统计;支持现场设备的检测管理;对全厂异常状态进行监视、分级报警并给出各类故障的操作和提示指导;通过优化控制和自动执行批量任务,减少生产消耗、提高生产效率;支持Web化方式进行浏览;普及远程化的生产控制分析模式,提供对操作工的培训,工艺的仿真等。部分HMI产品甚至将传统的HMI功能与MES、ERP等层面的功能揉为一体。

                                                    施耐德触摸屏
                                                    全球能效管理专家施耐德电气推出市场上首款模块化触摸屏产品HMISTU系列,这一具有创新意义的产品以其独特的设计理念和优越的软硬件性能,引起了市场的广泛关注。
                                                    HMISTU系列主要包括两个尺寸型号,3.5寸的HMISTU655和5.7寸的HMISTU855。和目前市场上现有的触摸屏产品相比,HMISTU系列不再沿用一体化的设计,而是创新性地采用了模块化结构。施耐德电气作为人机界面市场上领导者和开拓者,此次推出HMISTU系列的设计理念完全源于客户所需,它解决了客户对简化安装触摸屏及控制显示屏使用成本的需求,我们相信,HMISTU将是一款具有革命意义的产品,这一创新的模块化设计将对触摸屏产品今后的设计和发展产生积极的影响。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com