在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德自动化控制
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德自动化控制
                                                    施耐德自动化控制优势:  新款的Modicon M340自动化控制平台集各种强劲功能和创新设计于一身,为复杂设备制造商和中小型项目提供各种自动化功能的最佳技术和高效、灵活、经济性的解决方案 ;Modicon M340充分支持工业和基础设施自动化控制系统的“透明就绪”架构,成为Modicon Premium 和Modicon Quantum系列产品线的最佳拓展;在灵活强大的Unity软件配合下,自始自终为您提供令人满意的服务。  
                                                    施耐德自动化应用:复杂机械 (包装、纺织、搬运…) 、制造业 、基础设施
                                                    性能描述: 功能强劲 结构紧凑 、每毫秒可处理7K条指令、 CPU模块集成USB口,内置2个通讯接口(CANopen、Ethernet 或 Modbus)、 超大内存、 CPU拥有高达4MB程序空间,最多处理70K条指令、 多达16Mb 的文件存储空间,可经由FTP进行存取 、专用功能、 计数功能、 回路控制(集成标准的回路控制功能库)

                                                    施耐德工业自动化
                                                    施耐德工业自动化产品列表有:传感器、人机对话 、自动控制 、控制和接口器件 、电机控制与保护 、运动控制与驱动 、机器安全解决方案 、机柜系统 、MES(制造执行系统) 、OEM 低压断路器 、通用机柜 

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com