在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德限位开关
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德限位开关

                                                    施耐德限位开关XC系列限位开关广泛用于工业领域,实现机械量到电信号的转变(机电检测);通过线性运动、旋转运动来检测行程;易于安装,具有多种优点(电气角度、机械角度);是满足IEC、JIS、NEMA三大标准的全系列产品技术说明:塑料或金属外壳,固定或插入式壳体操作头型式广泛,有直动式、摆动式或万向式三种防护等级从IP65到IP67,XCJ系列为IP54灵活性强,操作头与机身也可任意组合机械寿命最高可达3000万次操作有用于特殊运行温度的组件(-40°C 或 +120°C)符合多种国际标准,并通过多项认证XCS系列安全开关,高防护等级IP67, 2极或3极触点,带手动复位、操作杆、操作钥匙或电磁装置的安全限位开关

                                                    施耐德光电开关

                                                    施耐德光电开关由光束发射器、接收器、处理极和输出极组成,利用光电效应,检测物体的存在、通过、计数,色标识别、安全监控等,有对射、反射、漫射及带背景抑制漫射等多种工作方式,其多种功能及型式覆盖各种需求。单一产品自动适应所有检测模式,适合最大检测距离为20m,优化型产品适合于慢反射,激化反射,反射,对射等多种检测模式,其最大检测距离为20m.通用型:智能化;选型、使用及维护简单化优化型:功能齐全,全面满足检测需求.应用范围纺机,包装,运输,物流,机床等

                                                    施耐德光电开关技术说明: 

                                                    塑料或金属外壳,有圆柱形、方形、叉型、玻璃或塑料光纤等直射系统检测距离长,最大100m,检测不透明物体准确、可靠,抗恶劣条件好(灰尘、散射光导)反射系统检测距离中等,最大15m,易于安装,检测不透明物体或非反射性透明物体;极性反射系统可以检测反射物体漫射系统检测距离短,最大2m,取决于物体的反射系数,安装及设置简单,可检测透明、反射或半透明的物体,需要洁净的环境 带背景抑制功能的漫射系统对背景物体不敏感,检测距离与物体的颜色无关继电器或固态输出两种方式,还有模拟量(4-20mA)输出的专用系列产品可选择的功能:时间延迟、分离放大器、灵敏度调节等三种接线方式:螺丝端子、插接件、电缆引线,最高防护等级为IP67Design18市场上最广泛使用的标准

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com