在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德运动控制器
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德运动控制器
                                                    施耐德电气盛大推出Lexium Controller多轴运动控制器,该创新之作让客户灵活组合运动控制功能,以提高机器的性能,并确保灵活性和高精度。
                                                    Lexium Controller 在紧凑或特殊的各种机器中,专用于如下应用: 连续工作的机器(切割、焊接、剪切、印刷、贴标、连续包装等, 物料输送(传送带、搬运装置、仓储系统等,如图2所示)和吊运机构(吊装等)自动装配(插接、拧紧、定位加工等, 检测和质量控制设备(压力检测等)
                                                    Lexium Controller 可完成所有标准的运动控制功能:多达8轴同步(8个实轴),同步速度:4轴为2ms,8轴为4ms,虚轴,速度控制,相对和绝对位置控制,电子凸轮和可编程逻辑开关控制,电子齿轮,用以实现速度和位置控制,2维直线和圆弧插补,外部编码器实现主轴功能,高速数字输入用于距离测量和位置捕捉(30 μs),优化的运动顺序。

                                                    施耐德中端过程控制器
                                                    施耐德中端过程控制器是我们产品系列中很重要的一部分,施耐德中端过程控制器应用一个很明显的趋势是正从大型的项目向中、小型项目渗透,所以大家都会发现在高端过程控制器市场的增长趋势趋缓的同时,中端、低端过程控制器市场发展很快,而施耐德中端过程控制器可以使我们更有效切入中端市场。
                                                    施耐德中端过程控制器所针对的客户群体有两类,一是中小型的项目应用,如水及污水处理、水电、隧道、地铁等,二是OEM的应用,我们又把OEM应用细分为两类,一类是最终用户指定品牌的OEM应用;二是复杂型的机械设备,如物流设备、烟草机械、纺织机械、食品与饮料机械、包装与印刷机械等。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com