在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德PLC
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德PLC

                                                    施耐德之前在中国推广销售的PLC产品主要有原Modicon旗下的Quantum、Compact(已停产)、Momentum等系列,编程软件是Concept;而TE旗下的Premium、Micro系列则使用PL7 Pro;美商实快旗下的PLC基本上不在中国推广。

                                                    现在,施耐德在整合了Modicon和TE品牌的自动化产品后(Modicon今后只代表TE的高端自动化产品系列,不再作为品牌单独出现),将Unity Pro软件(目前已有中文版本V4.0)作为未来中高端PLC的统一平台(小型PLC暂不在此列),目前仅支持Quantum、Premium和M340三个系列。至于Momentum和Micro作为成熟产品未来不会再有多大的改进,所以会继续沿用原来的软件平台。小型的Twido系列现在使用TwidoSoft软件(有中文版本,国外已经开始使用TwidoSuit,不过估计短时间内还不会引入中国进行汉化翻译),至于最简单的逻辑控制器Zelio Logic的编程软件ZelioSoft现在也已经推出中文版了。

                                                    施耐德plc编程软件

                                                    施耐德plc编程软件是施耐德电气自动化的核心产品,它是新一代软硬件自动化平台。其全新的独创设计缩短了开发时间,处理器的灵活性可以实现更高的性能。基于开放性以及对工具的协同式应用,Unity 在软件开发和控制系统运行上达到了更高水平,它将生产率的提高放在首位。

                                                    施耐德plc编程软件是用于 Premium、Atrium 和 Quantum PLC 的通用 IEC61131-3 编程、调试和运行软件包。基于 PL7 和 Concept 的公认标准,Unity Pro 能够帮助我们实现更高的生产率以及更多的软件协作新功能。其集成的转换器可以重用 PL7 和Concept 的 IEC 应用程序。您可以因此减少您的软件投资,降低培训成本,充分利用 Unity Pro 在兼容性和未来开发能力方面无可匹敌的潜力。利用 Unity EFB Toolkit,Visual C++ 开发者可以创建定制的功能,这些功能可以在Unity Pro 中使用。Unity SFC View 是一个Active X 控件,可集成到一个标准的 HMI/SCADA 系统中,用于监视和控制 SFC 程序。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com