在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德按钮
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    施耐德按钮
                                                    施耐德按钮有以下的几种系列:XB2(直径为22MM);XB4(直径为16MM);XB6等。施耐德按钮的组成是由一个头一个座。触点可以灵活运用。在一个基座上最多只可以装6个触点。 ZB2-B系列按钮(最常用的是直径为22MM的)

                                                    施耐德按钮指示灯
                                                    施耐德按钮优势:坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单
                                                    施耐德按钮应用:行业:机器制造,控制系统盘柜制造等等;下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇, 机场等等
                                                    施耐德按钮性能描述:符合IEC,CCC认证标准;IP65,或IP66(带防护罩);工作温度-25°C to +70°C;螺钉紧固接线方式;完整的产品系列;模块化的产品设计方便客户定制安装使用。
                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com