在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德安全地毯
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德安全地毯

                                                    施耐德安全地毯SAFETY MATS技术数据标准 EN1760-1 Q/DZD001-2006表面材料 橡胶保护等级 IP67 EN60529环境温度 5℃~ 50℃(安全地毯系统)-20℃~-50℃(单个安全地毯)储存和运输温度 -20℃~ 50℃厚度 14mm激活力度 300N/φ80mm反应时间 30mS连接方式 2芯电缆,长度在(2-6)m机械寿命 工作次数超过100万次允许负载 2000N/c㎡不能激活的区域 从地毯边缘开始的0-30mm区域(不带安装边条)100%有效(随带安装边条)抗化学腐蚀 防水,抗酸、碱、盐、油、酒精、汽油等化学介质地毯出线 地毯出线,可根据要求选在长边或短边,或直角处地毯型号尺寸 TMJQ45×50c㎡ (450mm×500mm) TMJQ25×50c㎡ (250mm×500mm) TMJQ70×100c㎡ (700mm×1000mm)TMJQ50×100c㎡ (500mm×1000mm)TMJQ100×100c㎡ (1000mm×1000mm)TMJQ100×150c㎡ (1000mm×1500mm)产品标准性能•EN1760-1认证 Q/DZD001-2006标准;•抗冲击结构,防滑表面,安装简单;•具有各种公制规格,随意定做各种形状(角落、拐角、中间空白等)的安全地毯;•免维修•对各种酸、碱、盐、油污的腐蚀有优异的抵抗能力;•整块结构具有优秀的防水性能;•安全地毯可以以常闭开关的形式使用,也可以与控制单元组合使用;•2线连接电缆,安装方便。注:特殊形状尺寸的安全地毯,主要考虑到机器的脚,开关柜的位置等因素。安全地毯地毯出线控制单元安全地毯的原理注:安全地毯是一个常闭开关。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com