在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Actassi 综合布线

                                         
                                         
                                         

                                        MTP预端接光缆助力数据中心

                                        即插即用,保证性能,适用于数据中心。数据中心投资巨大,注重成本效益的同时,需考虑其当前和未来需求的平衡。

                                        Actassi MTP解决方案,针对数据中心高密度需求而设计,其卓越持久的性能将空间的利用发挥到极致;采用模块化设计,扩展和升级简单,轻松满足未来之需。
                                        综合布线
                                        MTP解决方案的高密度配置可使1U MTP配线箱光纤容量高达72芯,4U MTP配线箱光纤容量可达288芯,是克服数据中心空间不足的完美解决方案。MTP主干光缆适用于12~144根光纤的高密度应用。12芯MTP连接头与LC Duplex连接头大小相似,极大地降低了光缆桥架的负载,从而促进空气流通,避免了数据中心过热问题的产生。MTP光纤技术可提供高带宽,优化数据传输率,增加持续低衰减工作波长的最大光纤连接距离。适用于速度超过40GB和100GB的OM3与OM4 50/125μm多模光纤,以及OS2 9/125μm单模应用。

                                        MTP解决方案预端接光纤技术赋予产品即插即用功能,无需光缆端接和现场测试,最大限度地减少了故障排除和返工问题。预端接解决方案提供始终如一的产品质量、系统性能和组件兼容性,值得您的信赖。

                                         

                                        ID-TracerTM智能布线解决方案

                                        当今IT专业人士面对网络规划和操作时,必须快速地作出反应。这些IT专业人士面临的最大挑战,就是为了数据中心和新建办公室建立大型的IT基础设施,并考虑到公司重组、扩容和并购时网络管理的变化。施耐德电气的ID-TracerTM智能布线解决方案是安装配有内置电源的局域网控制器、配线架和软件的简易系统,可以确保它们在任何大型动态网络中,实现高效且可靠的布线管理。
                                        综合布线
                                        卓越的硬件品质赋予ID-TracerTM智能布线解决方案更高的性能。ID-TracerTM智能配线架既可采用光纤,亦可采用铜缆,配备有可变端口ID编号,多达5位数字的滚动显示LED灯,和六种颜色的通道标识。配合使用ID-TracerTM智能布线软件,网络管理员可在配线架上配制动态标签,提升布线效率。通过软件可即时、轻松地变更配线架标签。所有配线架皆具备LED自动休眠模式功能,实现节能增效。通过软件或轻触配线架前端的唤醒按钮即可重新激活系统。安全是网络管理不可或缺的部分,对未经授权的布线和断线发出安全报警可确保您随时全面掌控所有的网络活动。通过用户友好的软件界面,ID-TracerTM具有配线架动态远程贴标功能。该功能可实现实时安全报警、提高可扩展性,并与开放式平台设计兼容,消除了传统配线架贴标的局限性和累赘复杂的弊端,降低运营成本的同时,最大限度地加强了IT专业人员对动态网络的控制。

                                         

                                        Actassi10G 6A类解决方案

                                        Actassi 10G 6A类解决方案支持10G千兆位以太网以及其他丰富的数据应用。该解决方案增强了电磁兼容性(EMC),抗干扰性(仅适用于屏蔽线缆解决方案)和系统性能。

                                        由于其尖端的插座设计,安装时无需任何工具;使用10G 6A 类全屏蔽模块化插座时也无需冲压端头。优质锌合金全屏蔽自动接地,并具有出色的抗噪功能。
                                        综合布线
                                        传统的10G 6A类FTP的24端口配线架具有清晰可见的前端电路标签,无需工具,便可轻松安装6A类模块化插座,同时提供自动连接头接地,以及一个可安装于线缆末端的后线缆管理托盘。10G 6A类FTP跳线刀口式触点区域的100微吋镍金属表面镀有50微吋硬金。

                                        创新性的10G 6A类插座倾斜式配线架的模块化插座呈倾斜状,可支持更高密度。插座倾斜式配线架可直接安装于另一配线架上,无需中间导向面板和电缆管理托盘。跳线从前端连接,安装在配线架侧面。这种新颖的设计降低了跳线的弯曲半径,从而优化了线缆性能。

                                         

                                        F2超强布线

                                        在您的计算机网络中,结构化布线是所有部件之间的一个至关重要的环节。不良的安装质量,会出现线缆严重弯曲和承受应力降低的情况,导致系统故障。施耐德电气的Actassi超强布线方案使用了获得专利的F2结构,确保线缆在各种不同安装质量条件下,均有良好的表现。

                                        获得专利的F2结构设计解决了电缆扭曲变形的弊端,并提供无与伦比的结构完整性,确保卓越的数据传输性能,提供更多净空高度、更高的电缆平衡性和可靠性;其简单但智能的设计不仅将各导线分离开来,更能保持分离状态的持久性,在优化线缆柔韧性和耐用性的同时,还具有卓越地耐冲击和高应力抗裂性能。
                                        综合布线
                                        F2线缆

                                        Actassi F2线缆安装简便,远程数据传输效率更高,四组高纯度固体铜质双绞线让线缆柔韧性达到极致。线缆外包持久耐用的PVC保护套,不仅避免相互缠绕,而且增强了抗撕扯能力,从而保证了更长的产品使用寿命。另外,高密度聚乙烯绝缘层为线缆提供更好的保护和更卓越的抵抗极端温度和气候条件的能力。
                                        综合布线
                                        ID-3TM F2跳线

                                        在进行网络M.A.C.(移动、添加、变更)操作时,最让人困扰的就是如何区分跳线。我们的ID-3TM F2跳线采用多彩的两件式混合匹配设计,确保您可以做出正确的选择。这种跳线具备已获得专利的开创性F2结构的所有优势。ID-3TM清晰的三色标记方式具有高达36种颜色组合,您无须再浪费宝贵的时间,一条一条地拔下跳线来寻找其中的一条重要跳线。

                                        ID-3TMF2跳线由四对铜质双绞线组成,质地柔韧,性能可靠;打印标签可置于色罩和色环之下,以防意外拭除。全模制RJ45插头不仅可以确保线对的完整性,而且增强了应力消除能力;经久耐用的PVC保护套可防止线缆相互缠绕,并提升了抗撕扯能力,从而延长了产品使用寿命。另外,高密度聚乙烯绝缘层为线缆提供更好的保护和更卓越的抵抗极端温度和气候条件的能力。

                                        F2安全跳线

                                        安全和连续性一直都是计算机网络首要考虑的问题。F2安全跳线设计简单新颖,让您的数据、系统和网络更加安全无忧。必须使用安全钥匙方可将F2安全跳线从配线架断开,因此,无需担心未经授权的断线发生。

                                         
                                         
                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接