在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Digilink综合布线系统

                                         
                                         

                                        Croc Jaw 夹钳
                                        Croc Jaw 夹钳 
                                        • 绝缘位移连接器(IDC)配有小锯齿钢夹
                                        • 提供正面接触,同时夹紧线缆内的铜导线
                                        • 防止线缆收缩,保证可靠连接
                                        • 轻盈 - 超轻铝合金光纤配线架/配线箱的使用,安装和维护变得更简单、更快速。光纤配线架/配线箱表面经过坚硬的环氧粉末涂层处理,对疤痕、擦痕和锈蚀起保护作用。我们的铝合金光纤配线架/配线箱能提供额外的保护,具有相同的刚度,但重量比钢轻。
                                        铝合金光纤配线架、配线箱
                                        铝合金光纤配线架/配线箱  
                                        • 超韧压制铝外壳,比钢轻35%,防锈
                                        • 坚硬的环氧树脂涂层,防止腐蚀及刮伤
                                        • 安装、维护、装配快速简捷
                                        • 超薄。随着您的业务扩张,扩大数据网络容量也很重要,以配合您的业务需求。我们的0.5 U配线架,仅占标准机架的高度的一半,可以快速地部署网络扩展而无需改造办公室,节省宝贵的服务器机房空间,节省为配置一个额外的服务器机柜产生的时间和成本。您可以双倍提高数据连接性能而不影响到现有的设置,一个真正节省资金和空间的改造解决方案。
                                        0.5U配线架
                                        0.5U配线架   
                                        • 0.5U设计,节省机架空间,方便扩展网络连接而不影响现有设置
                                        • 8口内嵌线缆组件,易于端接
                                        • 快速。当您逐个端接模块上8根导线何等费时?现在,有了我们的端接工具,一次压接8 根导线,您可以快8倍的速度完成端接。
                                        OctaPunch端接工具
                                        OctaPunch端接工具   
                                        • 一次压接8根导线,并切除多余导线,安装效率高
                                        • 精确的切割模块深度保证与IDC一致
                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接