在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        VDI Box智能信息布线

                                         
                                         

                                        Delta4 系列
                                        Delta 4 

                                        Delta4 系列实现家居智能生活的布线管理,保当的塑料面盖与强电箱风格一致,配套使用时更加美观。同时Delta4系列以其优异的性价比赢得了市场的广泛欢迎,是大众进行智能家居布线的最佳首选。

                                        >了解Delta4 系列详情
                                        Delta5 系列
                                        Delta 5   

                                        Delta5 系列采用模块化设计,全面兼容光纤到户应用,各个功能模块可以根据需要进行互换或升级,线缆插拔容易,安装维护极为便捷,后接线的方式使得家居布线不再杂乱无章,箱体正面干净整洁,让您随时随地享受专业和美观的超凡体验。

                                        >了解Delta5 系列详情 

                                         
                                         
                                         

                                        资料下载

                                         
                                         
                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接