This image can't be displayed


   
 

机器控制解决方案

 

> 首页

 
   
This image can't be displayed
 
 
 

通用机器控制解决方案

 
 
save up to 50% in control system design time

挑战

在机器的整个生命周期内—从理念,设计,生产,规划,安装,调试,运行维护到服务—工程成本的影响越来越大。缩短上市时间、降低机器总成本、进行创新、提高性能,是您一直面临的挑战。

    解决方案

    施耐德电气的自动化架构适合于工业、基础设施和建筑市场里多种机器和设备。通过灵活的、可以扩展的机器控制和开放的解决方案,随时可用的功能块、预定义架构、CAD面板设计和接线图,将控制系统设计和安装时间缩短高达50%。他们的价格和性能都得到了优化。各个架构都经过了测试、验证和文档化,确保您的解决方案随时可以部署。我们所有的解决方案都符合安全要求,可以定制,从而创建各个机器所需的最佳解决方案。

      关注

      利用我们的自动化解决方案,您可以轻而易举地选择正确的解决方案

        
       
      了解更多

      了解更多 

      对产品和服务信息的要求

      contact your customer care center
       

      关键下载

       

      相关页面