This image can't be displayed


   
 

机器控制解决方案

 

> 首页

 
   
This image can't be displayed
 
 
 

起重行业

 
 
最高可节省30%的搬运时间

挑战

您必须提高起重机的安全性和灵活性并降低成本,您需要简化安装,减少组装时间以及降低维护维修要求。
您不仅要提高起重机械的速度更要提高安全性,更好的满足安全规范和标准的要求。
您需要优化起重机的设计,结构和安装,以提高性能、节省空间。

    解决方案

    施耐德电气拥有70年的经验,推出了起重控制解决方案,可以节省处理时间高达30%。这些解决方案提高了起重机的可靠性、安全性、性能。驱动控制器包括随时可用的、高效的、专用的提升功能(大车自动纠偏,防摇,平滑旋转功能等)。他们通过实时跟踪组件的使用情况,提供预防性维护。通过即时的事件注册,您可以快速诊断问题,预防组件失灵,并预计可能的组件更换,从而减少维护工作。

      关注

      防摇功能节省生产成本高达25%

       

        
       
      了解更多

      了解更多 

       

       

      对产品和服务信息的要求

       

      使用我们的选择器可以简化您的选择过程

       

      关键下载

       

      相关页面

       

      相关视频