在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image




工业起重机:桥式起重机与门式起重机

 

 

易于安装,维护简单,提高竞争力  
 

主要优点

设计用于标准和简单的起重机械,是从传统的继电器架构迈向自动化控制的第一步,由于设计简单,可以快速安装预调试的智能继电器,同时此架构结构紧凑、安装简单,这样就节省了调试和维护的时间。


优化的成本
该架构提供了极具竞争力的成本效益。

延长设备使用寿命
变速驱动器可以降低起重机和电机等受到的机械冲击和应力。


易于使用

较之于传统的中继器,该中继器比较灵巧,可以简化和改进起重机控制。

简单的诊断访问
出现维护问题时,集成的灵巧的中继显示器可以显示信息、警告或者出错消息。


使控制系统的设计和安装时间减少达50% 
通过预定义CAD面板设计和接线图,以及完整的系统用户指南

 

架构

简单起重
紧凑 / 硬接线 /逻辑控制器 / Zelio Logic

picto monitoring  监控数据存储(pdf,59.01KB)  picto overspeed 负载超速控制(pdf,58.94KB) 
picto overload 过载控制(pdf,54.29KB)  picto limit switch 限位开关管理(pdf,45.95KB)  

 

 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

相关页面