我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930系列变频器视频合集

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列变频器视频合集

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930系列变频器视频合集见下表,点击“点击观看”即可观看

ATV930变频器的端子分布及功能讲解 点击观看
ATV930变频器电机参数设置和自整定讲解 点击观看
ATV930变频器面板监视和更改语言操作讲解 点击观看
ATV930变频器命令与给定通道的参数设置 点击观看
ATV930变频器命令和给定通道切换设置 点击观看
ATV930变频器监视参数查找和显示器显示参数选择讲解 点击观看
ATV930变频器预设速度(多段速)设置 点击观看
ATV930变频器PID功能参数设置 点击观看
ATV930变频器Modbus通讯参数设置 点击观看
ATV930变频器恢复出厂设置 点击观看
ATV930变频器报电机缺相故障的解决 点击观看

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。