ATV320变频器如何实现预设速度功能参数设置?
问题描述:
ATV320变频器 预设速度 参数设置所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
解决方法:
ATV320菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式
变频器接线图请点击右侧接线图查看:接线图
预设速度端子与预设速度的对应关系请点击右侧对应关系表查看:对应关系表
设置预置速度功能前请恢复出厂设置,恢复出厂设置点击右侧出厂设置查看:出厂设置
预置速度视频请点击右侧视频查看:视频
预置速度功能描述:
ATV320变频器出厂默认DI1与+24导通为正转信号,DI2与+24导通为反转信号;变频器运行需DI1或DI2与+24导通。
DI3 和 DI4 端子实现 低速、中速、高速3个固定速度:
1、DI3 和 DI4 均未与+24导通时,低速15Hz运行;
2、DI3 与+24导通 且 DI4未与+24导通时,中速30Hz运行;
3、DI4 与+24导通 且 DI3未与+24导通时 ,高速50Hz运行。
参数设置步骤和代码含义如下:
1、设置低速频率为15Hz
2、设置2个预置速度端子为DI3,预置速度2为30Hz
3、设置4个预置速度端子为DI4,预置速度3为50Hz
4、由于DI3和DI4同时与+24导通会激活预置速度4,所以将预置速度4设置为0
是否有帮助?