我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930变频器常见问题汇总

问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器常见问题汇总

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930变频器常见问题见下表:

类型 详细功能(点击链接)
启停变频器 固定频率端子启动
面板调速端子启动
面板调速面板启动
0-10V调速或电位计调速端子启停
4-20ma调频端子启停
参数设置 加速时间减速时间设置
恢复出厂
电机参数设置和自整定
修改语言
高于50HZ超频运行如何设置
自由停车如何设置停车类型如何修改?
如何进入菜单
一上电就启动如何设置
面板解锁
给定模板如何设置
用local/remote按键切换
电机反向如何设置
中文面板VW3A1111如何复制和下载变频器参数?
IGBT测试如何做?
中文面板复位故障如何设置?
端子功能和接线 模拟量AO1设置方法
继电器R1设置方法
逻辑输入DI如何设置故障复位设置方法
modbus通讯端口引脚定义
制动电阻如何接线
三线制PT100热传感器如何接线?
接PT100或PTC热传感器的最大电缆长度是多少?
两线式变送器4-20ma做频率给定怎么接线?
应用功能 本地远程切换
端子加减速
预设速度
寸动如何设置
PID恒压供水
堵转如何设置
过程欠载如何设置
过程过载如何设置
多电机设置
制动逻辑控制
用于起重提升出现遛钩如何处理
闭环控制介绍与参数设置
modbus_TCP通讯
主从控制功能介绍与设置
用SoMove进行以太网连接为何提示输入密码?
可以通过通信读取编码器的脉冲数吗?
常见故障处理 变频器电机缺相设置
电机缺相设置
红灯闪烁如何处理
显示CLI如何处理
外部故障EPF1如何处理
模拟量输入4-20mA丢失无法设置如何处理?
资料下载 资料下载
GSD文件

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。