ATV12变频器PID及休眠唤醒功能如何设置?
如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面链接查看:
ATV12菜单操作方式:操作方式
ATV12PID设置视频:PID视频
为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂
功能描述:以恒压供水为例,现场压力表量程0-10公斤,压力表模拟量类型0-10V,稳压在5公斤,PID给定为变频器内部给定。当压力值达到5公斤,用水量也很小,此时变频器输出频率会下降到20Hz,以20HZ运行超过20s以后,变频器休眠,压力降到3公斤以下,变频器唤醒。
设置步骤:
1,ATV12只有一个模拟量端子AI1作为PID反馈,因此设置频率给定为集成导航旋钮,启动命令为端子。

2,设置PID反馈为模拟量端子,PID反馈标定系数为1,内部PID给定设置是,内部PID给定值50%。

3,ATV12变频器需要使用低速运行超时功能来实现休眠。
设置休眠:低速频率设置20Hz,低速超时设置为20s。那么压力达到5公斤,用水量也很小,频率下降到20Hz,以20Hz运行超过20s后,变频器休眠。
设置唤醒:PID唤醒阈值为30%。那么压力降到3公斤以下,变频器立刻唤醒。
注意设置顺序为先设置低速运行超时,再设置PID唤醒阈值。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把LI1与+24导通让变频器运行。现场压力表压力小于5公斤,变频器输出从0加速到50Hz;压力大于5公斤而且用水量也很小,输出频率下降到20Hz,以20Hz运行超过20s后,变频器休眠;当压力小于3公斤,变频器被唤醒。
请注意:参数内部PID给定设置的是目标压力值对应的过程值,由于目前市面上部分远传压力表反馈值不准确,5公斤压力时反馈不一定是50,在调试过程中需要根据实际情况调整内部PID给定的值。
PID反馈标定系数和PID反馈值关系:PID反馈标定系数
唤醒水平和唤醒阈值区别:唤醒水平和阈值区别
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。