在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

带锯床

 
 

客户描述

浙江雁荡山机床专业从事金属带锯床和石材切割带锯床、双金属带锯条、金刚石带锯条、硬质合金带锯条的研究和生产,公司拥有五项国家专利,柔性锯削技术的发明,得到了国家经贸委、国家科委、机械工业部的大力支持和推广。连续多年,被国家经贸委评为国家级重点新产品,技术水平被评为国家先进。

daijuchuang 

机器说明

带锯床是用于锯切各种金属材料的机床,主要分为卧式带锯床、立式带锯床两种。用圆锯片或锯条等将材料锯断或加工成所需形状的机床, 多用于备料车间切断各种棒料、管料等型材。带锯床是金属加工行业的基本工序,市场应用范围很广。

控制要求

  • 锯切长度显示及可设。
  • 锯切误差补偿。
  • 断带保护。 
  • 自动调整送料次数。
  • 多段选用功能。 

设计方案及说明

  • 通过施耐德高性价比的M218控制器实现对各种逻辑动作控制。 
  • 通过高性价比的HMI实现丰富的人机对话交流。
  • 通过与外加检测装置 方便的实现闭环控制,提高系统的精度。
  • 通过Modbus通讯实现变频的通讯和方便的控制.简化接线和控制。

dajuchuang

系统优点

  • 多种语言方便客户进行编程。
  • 通过变频实现对电机的无级调速与控制,降低能耗。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接