在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

高速冲床控制系统

 
 

客户描述

博瑞达机械是世界上高速冲压加工领域中的领导者,其高速冲床最高加工速度可以达到每分钟1500次,遥遥领先其它公司。苏州博瑞达机械有限公司是瑞士博瑞达集团全资子公司,本控制系统就是施耐德电气与苏州博瑞达紧密合作的产物。

gaosuchuangji 

机器说明

高速冲床是冲压加工工艺中的高端设备,当冲床的速度超过300次/分钟之后,对机械电气的要求会提高许多,特别是对电控系统提出了更高的要求。博瑞达机器要求速度达1500次/分钟,施耐德电气的控制系统完全满足其要求。

控制要求

  • 高速运动时,停车位置准确可控。
  • 模具参数可以自动修正。
  • 电磁刹车、电磁离合器的快速动作控制。 
  • 安全保护控制功能。
  • 自动检测和诊断机床状态。 

设计方案及说明

  • 系统由PLC和电子凸轮控制模块以及变频器组成:PLC通过CANopen总线控制ATV71变频器,用于控制飞轮的速度;电子凸轮模块负责控制电磁刹车和电磁离合器的快速动作。 
  • 光电编码器实时检测机器主轴的位置,反馈给电子凸轮模块并以其作为计算的依据。
  • PLC直接通过内部总线读写电子凸轮模块参数,输出系统需要的时序信号。
  • 依据时序信号,系统自动启动润滑、送料机构以及统计产量。
  • PLC检测外围传感器、按钮等状态,实现安全控制。

gaosuchongchuang

系统优点

  • 本系统省略了专用的凸轮控制器,采用Premiun PLC集成的电子凸轮模块,简化了系统控制结构。
  • 集成凸轮结构,减少了系统连线,降低了故障发生的几率。
  • 系统采用CANopen现场总线技术,实时获得主电机运行状况,保证安全运行。
  • 实时安全检测技术及安全控制算法实现安全控制功能。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接