在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

木板切割机

 
 

客户描述

客户名称:意大利玛萨拉蒂木工机械有限公司
在意大利有超过40年的木工机械制造经验,纵横裁板锯经验,可加工木材、铝合金、塑料、石膏板等材料的切割加工。

木板切割机

机器功能说明

平面木板切割机,是木材加工中的一种高效机械,利用多个锯片同时加工,采用伺服系统控制锯片的位置,保证高的切割尺寸精度。其高速高精度的切割是其在市场上受到欢迎的原因。

控制要求

  • 一个伺服电机控制锯片的位置,一个变频驱动控制锯片的转速
  • 系统同步时间:20ms
  • 利用高速计数模块高速输出
  • 专用的切割软件 
  • 使用远程PC来传控制程序给PLC

设计方案及说明

木板切割机

  • M241通过CANopen控制伺服电机和ATV312变频器,通过远程IO模块连接电磁阀及编码器 
  • 客户讲切割曲线通过以太网或Modbus传给PLC
  • LXM32A+BSH伺服电机驱动木板的位置
  • ATV312驱动切割单元运动

系统优点

  • 基于CANopen运动控制网络组成系统,易于扩展
  • 工业PC替代个人电脑
  • 用标准的解决方案替代客户原有的多品牌电气系统,优化客户的成本结构,提高效益
  • 全球供应降低客户电气零配件的担忧

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接