在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

数控坐标铆接机

 
 

客户描述

  • 瑞士BalTec 机械有限公司
  • 地址:Pfäffikon ZH, Switzerland
  • 作为铆接技术的领导者,BalTec公司有超过43年的行业经验。其在全球有众多的客户,其高速数控铆接机深的客户欢迎。

shukongzuobiao

机器功能说明

数控坐标铆接机的标准的径向铆合装置可以依据不同的坐标曲线,通过圆形工件台,进给周等自动单元的不同运动完成生产。适合于中小零件的铆接生产。 shukongzuobiao 

控制要求

  • 保证铆接成型的结构平滑,形成优良的表面结构
  • 底是能源消耗
  • 伺服驱动铆接装置
  • 随着驱动马达铆合装置
  • 完整的气动液压控制
  • 安全双手操作


设计方案及说明

  • 通过Modbus TCP IO扫描控制LXM32伺服驱动器实现位置控制
  • 利用PTI实现手轮控制
  • 采用第三方Wago PLC控制伺服驱动器和伺服电机
  • 施耐德安全继电器控制双手按钮

shukongzuobiao

系统优点

  • 缩短客户新品的研发周期
  • 良好的全球技术支持
  • 优化了客户的成本
  • 丰富的伺服经验

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接