在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

五轴自动上料雕铣机

 
 

机器描述

雕铣机是钻铣组合加工机床,广泛应用与金属、玻璃、木工等精密加工场合。其特点是使用方便,输入图形、文字、艺术字、零件图纸、照片后,都可以获得原汁原味的产品。如果改变雕铣机的刀具形式,可以采用激光来加工非金属材料。这种采用激光来加工的机床,也叫激光雕刻机。

wuzhouzuobiao

机器功能说明

  • 适用金属、玻璃、尼龙、木材等材料的加工
  • 自动上下料,无需人工干预
  • 可以加工任意图案和文字
  • 可读入TXT格式的G代码文件

 

控制要求

基本要求:
  • 伺服系统的点动、原点回归、相对&绝对定位、速度控制、实时位置读取
  • 系统的故障状态显示、故障代码查询、故障复位等
  • 主轴刀具的启动/停止,最高转速24000 RPM
核心要求:
  • 倍率调整,运行过程中可实时调整运行速度
  •  能够加载标准的G 代码文件
  • 能够识别并转化CAD/CAM 图纸
机器性能要求:
  • 加工尺寸精度:0.005mm
  • 加工尺寸精度:0.005mm

设计方案及说明

  • 施耐德电气整体解决方案,LMC058 与LXM23A 伺服系统之间采用CANMotion 总线控制。
  • LMC058 与ATV32 系列变频器之间采用CANopen 总线控制 ,LMC058 与上位机之间采用工业以太网Modbus TCP 协议实现数据采集与控制,所有控制部分全部采用CANMotion 总线与CANopen 总线,具有安装操作方便、节约配线时间、抗干扰能力强、可扩展性等优势。
  • 实时对伺服系统的运动控制,实时读取当前位置、速度、运行状态等信息 ;实现对电主轴的启动/停止,实时读取当前速度、运行状态等信息。
  • 上位机采用德国WiCAM软件,将图片、CAD等转化为G代码文件,通过无线以太网传给LMC058去执行。

 

wuzhouzuobiao

系统优点

  • 可远程导入加工文件
  • 可本地U盘导入加工文件
  • 控制器与伺服,变频器,触摸屏等各部件间全部使用总线方式来进行联系,简化接线,节省劳动力
  • 采用WiCAM软件可以排版加工,减少原料的浪费
  • 更多的支持与服务

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接