在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

轴承挡边磨床

 
 

客户描述

河南濮阳贝英机械有限公司是专业设计、生产制造轴承加工专用设备的中外合资企业。生产数控滚子轴承内、外圈滚道凸度超精机;数控滚子轴承内、外圈滚道凸度磨床;数控滚子轴承内圈挡边磨床;数控圆柱滚子轴承外圈挡边磨床;数控轴承内径磨床;数控球轴承内、外圈沟道磨床;数控汽车轮毂轴承单元第一、二、三代内、外圈专用加工设备;数控提速铁路轴承加工生产自动线;数控精密圆锥滚子无心磨床;数控精密圆锥滚子球基面磨床;五轴数控导轮/导辊磨床等设备。近年来公司为国内、外多家著名轴承生产企业提供了轴承磨加工生产自动联线。

 轴承挡边磨床

机器说明

轴承挡边磨床主要用于轴承轴承的挡边的磨加工。挡边就是突出于滚道表面与滚动方向平行的窄凸肩。用以支承和引导滚动体并使其保持在轴承内。
轴承挡边在轴承的作用:防止滚子越程,将滚子运动限定在滚道内,另外承受单向载荷。
挡边磨加工主要分为两大类,一类是圆锥滚子轴承的大挡边磨加工,另一类是圆柱滚子的直挡边。
轴承挡边的质量影响轴承的振动,影响轴承运行的稳定性,改善挡边质量就会显著降低轴承的振动值,提高轴承的稳定性。

控制要求

  •  定程连续进给
  • 振荡磨削
  •  计数修整
  • 手轮
  •  测量连续进给
  • 修整补偿
  •  返工磨削
  • 尺寸补偿
  •  插入修整
  • 多段速切换位置无偏差
  •  连续修整
  • 断电记忆位置
  •  插入功能
  • 完善可处理系统报警,运行状态的实时监控
  •  振荡修整
  • 变频器参数可监视,可在线修正

设计方案及说明

  • 通过SE的运动控制器+TM5的扩展模块实现外部逻辑点输入输出。
  • 通过运动控制器与带掉电记忆的伺服电机实现精准的位置控制和掉电记忆。
  • 通过控制器的逻辑控制运动能力和出色的HMI实现多种工艺控制和生产信息的显示。
  • 通过运动控制器出色的运动能力通过高速的canmotion,实现自由的插补功能 及振荡功能。
  • 通过LMC058自带的编码器接口轻松实现手轮的功能。
  • 通过LMC058自带的速度控制功能与控制器自带的快速输入功能实现测量功能。

系统优点

  • 采用绝对值编码器保持位置信息不丢失。
  • 具有低速稳定的扭矩输出。
  • 控制器与伺服,变频器,触摸屏等各部件间全部使用总线方式来进行联系,简化接线,节省劳动力。
  • 易于扩展
  • 模块化
  • 多样化的编程。
  • 通过高性价比的HMI实现丰富的人机对话交流。
  • 通过自带的专家模块实现客户特殊化的要求,如手轮,测量。
  • 通过免电池带绝对位置记忆的高精度伺服电机,方便准确地实现紧急复位等复杂动作,避免撞车的危险。

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接