在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image


原始设备制造商


 
 
 

轴承内圈外沟道磨床

 
 

客户描述

新昌嘉瑞机械有限公司位于是一家集研发、销售、服务于一体的高品质轴承套圈磨床和超精机专业生产企业。经过研发设计,实践运行,目前已推出了深沟球轴承系列、圆锥滚子系列、短圆柱滚子系列、推力球系列的磨削、超精研、检测等自动化轴承装备。已在轴承行业标杆企业批量使用,并对本公司的产品和服务给预予了高度的评价和肯定。

轴承内圈外沟道磨床 

机器说明

内圈沟道磨床是对轴承轴承内圈的沟道进行磨加工的一种磨床,  其主要用途就是对已经基本成型的轴承内套圈的沟道进行磨加工的工序加工,使其达到一定几何形状、尺寸精度和表面粗糙度的工件,从而为下一道 工序做准备。

控制要求

  •  定程连续进给
  • 手轮
  •  定程中修连续进给
  • 修整补偿
  •  圆弧修整磨削
  • 尺寸补偿
  •  计数修整
  • 参数可调,范围可调控
  •  插入修整
  • 多段速切换位置无偏差
  •  长修

 

设计方案及说明

  • 通过有着出色性能的控制器M241通过PTO控制LXM23伺服电机进行运动控制,从而满足对系统的定位要求 。
  • 通过高性价比的HMI实现丰富的人机对话交流,及复杂的人机互动需求
  • 通过Modbus通讯实现变频的通讯控制.简化接线和控制。

轴承内圈外沟道磨床

系统优点

  • 多种语言方便客户进行编程
  • 通过变频实现对电机的无级调速与控制,降低能耗
  • 满足客户要求的同时为客户降低了成本
  • 系统极易扩展性
  • 有专门针对轴承磨床的功能块可供使用
  • 丰富的编程语言可适合不同习惯的人员使用

典型应用案例

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接