关于我们
                                       
                                       
                                       

                                      能源和气候变化

                                      在减少碳排放且使用更少资源的同时实现更多发展目标

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                      能源困局

                                      事实证明,我们必须在2050年之前将全世界的二氧化碳排放量缩减一半。而作为碳排放主因的能源需求将会加倍。可再生能源是必须采用的,但这并不足以改变当今的能源组合。


                                      Get Adobe Flash player
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                        到2050年能源需求翻倍,2030年前电力需求翻倍
                                      (数据来源:IEA 2009)
                                       
                                      到2050年CO2排放量减半,以避免显著的气候变化
                                      (数据来源:IPCC)
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                      为了解情况,我们来看一下2030年的世界:

                                      • 80亿人,其中60%将居住在城市中
                                      • 20亿人将成为中产阶级
                                      • 电力需求将比2007年高76%
                                      • 仅中国和印度两国将在能源需求增量中占50%以上
                                      • 13亿人无法使用电力,多数位于非洲和印度
                                      • 电动汽车将在世界乘用车销量中占到60%的份额
                                      • 可再生能源在全球能源组合中将占到22%的份额
                                        (数据来源:Robert Garner – 趋势概要 -2008,世界经济展望2009 - AIE / OCDE)

                                      最有效的解决方案:能效管理

                                      随着能源需求在全球社会的所有方面均呈现增长,最尖锐的问题在于,发电厂发出的每3个单位的电能中,只有1个单位在用户端被有效利用。因此,针对浪费所开展的工作,即充分利用对未使用的电力的工作,最有可能为企业和住宅带来最佳的回报。


                                      Get Adobe Flash player
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                      到2030年,全世界的CO2减排量将来自于最终使用效率的提升
                                      (数据来源:国际能源署2009)

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

                                      现在,通过在工业、商业或楼宇中采用集成式能效管理解决方案,我们可以对全世界3/4的最终能耗量节约高达30%。

                                        
                                       
                                      了解更多

                                      了解更多 

                                      施耐德电气应对能源困局的 解决方案

                                       

                                      更多详情,浏览网站

                                       

                                      能效管理

                                       

                                      下载节能增效白皮书,赢取ipad!

                                       

                                      施耐德节能增效体验中心